结果:找到"求助 提问 传感器 激光",相关内容1000条
- 专注于传感器芯片研发,3D霍尔传感器领导者
- 昆泰芯微电子科技有限公司是一家专注于以面向物联网应用的传感器芯片研发、生产和销售的高新技术企业,于2016年由多位业界资深传感器信号链芯片专家创立,致力于成为传感器信号链及物联网芯片的行业领导者和领先的工业级/汽车级芯片提供商。公司拥有核心专利20余项,产品性能达到国际一流水平,并成功打入一线知名品牌厂商。核心技术团队毕业于清华大学,荷兰代尔夫特理工大学等海内外知名大学,拥有恩智浦,美满电子及高通工作等半导体名企工作履历。主要应用:消费类电子,智能家居,工业控制,汽车电子消费电子:手机、笔记本电脑、平板、智能玩具、TWS,消毒盒、音箱盒、美容仪、电子烟,电动牙刷、蓝牙智能笔、采耳器、磁吸无线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 传感器 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-25 16:20:00
- [寻找]有没有这样一种传感器
- 各位大佬,本人需要一种激光传感器,就是红外激光对射,要求光源直,最好是联排的,就是相当于检测一个平面,哪个地方有遮挡就会输出该位置坐标,没有的话,也没关系,有没有激光发射管和接收管的厂家,我可以买对管自己组装,最小识别距离>=600mm这样
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 求助 提问 传感器 激光 发帖人:创客TRUNKER 发帖时间:2023-10-17 10:05:00
- 求助!嘉立创EDA(专业版)激活失败
- 图片
- 所属专栏: 使用教程 标签: 求助 激活 发帖人:Starfall 发帖时间:2023-06-04 22:22:00
- 环形反射光检测探头设计
- 想请教各位想设计这种类型的探头,那么6个led是如何固定的?是六个PCB板子分别固定然后线接吗?还是有别的什么工艺手段对工艺上的这些不是很了解,想请大家指点一下,谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB LED 光电传感器 发帖人:riiiiiiane 发帖时间:2022-05-30 13:23:00
- 加速度传感器环境光传感器台湾Sensortek昇佳品牌STK系列好用不贵
- 加速度传感器STK8321STK83238325环境光传感器STK3331333233373338速度传感光传感器有用到欢迎来咨询
- 所属专栏: 技术交流 标签: 速度传感器 光传感器 发帖人:电源芯片韩工 发帖时间:2022-04-12 15:09:00
- LOTO示波器实测——光照强度传感器
- LOTO示波器实测——光照强度传感器loto最近推出了很多的周边传感器模块的实测案例,本文介绍和演示LOTO示波器实测光照强度传感器的使用。下图就是主角感光模块,可以用来测量光照强度。这个模块也很简单,只有3个引脚,一个电源,3.3v或者5V,一个地,一个模拟量输出。输出电压的大小就代表了环境光照的强度。我们还是可以使用上次实测超声波测距模块的测试线。只需要用到一根电源线和一根地线。所以任何型号的LOTO示波器的DE-15扩展口都可以使用。我们按模块上的标记接好电源,把示波器的探头接到模块的光照强度输出引脚即可。我们现在已经可以看到有光照强度的模拟电压输出了。用手挡住模块上方的光照以及用手移...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光照强度传感器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-04-21 11:46:00
- 导出制版文件错误,钻孔位置错位,新手请教怎么解决
- 下图第一第二张是立创软件里的3D预览和PCB图,完全没有问题,第三第四张是下单助手上传文件后的预览图,可见钻孔已经全部偏移,求助到底怎么解决这个问题,上一版通过复制整个图纸到新PCB文件中解决,这次复制也没法解决了,有没有知道什么地方出问题的大佬来帮忙
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题求助 发帖人:小吃货233 发帖时间:2021-04-09 05:05:00
- 荧光氧气传感器工作原理简介
- 冷发光是一种电子激发的物质在激发时发出的紫外线(UV)、可见光(Vis)和红外线(IR)光。而光的吸收和发射之间的过程通常用一个能量级图来说明,即雅布朗斯基图。下面工采网小编通过光学原理给大家说说荧光氧气传感器工作原理。发光原理如图所示:发光染料(发光体)吸收光(A)将电子转移到激发态(S1或S2)。在激发态下,电子通过振动弛豫(VR)迅速损失能量,通过内转换(IC)将能量降至S1的最低振动能级。在基态(S0)的弛豫过程中,光以较长的波长发射称为荧光(F),吸收和发射波长之间的差异称为斯托克斯位移。在激发态(S1)中,电子可以经历自旋转换,导致系统间从S1交叉(ISC)到T1(三重态),从而...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 荧光氧气传感器 发帖人:sensor 发帖时间:2020-12-09 14:24:00
- 森霸传感器AS312,一般都是什么价格啊
- 森霸传感器AS312,一般都是什么价格啊
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 传感器 发帖人:世纪末Endthe 发帖时间:2020-08-26 23:22:00
- WIFI空气净化器控制电路
- 简介:1,正规注册工作室,可以开增值税发票;2,10年开发经验,熟练应用PCB绘图软件,掌握多种高低端单片机;3,可根据客户要求增加或完善产品功能,以体现客户自身的产品特色;产品方案类目如下:1,小家电系列:空气净化器控制器、热水器控制器、电风扇控制器、暖风机控制板、电熨斗控制板、冰箱控制器、饮水器、电热水器控制板、抽油烟机、消毒柜、多士炉、杀菌机、加湿器、面包机、咖啡壶、电热水壶、吸尘器、豆浆机、榨汁机等。2,其它产品:LED灯控制电路板、太阳能路灯控制器、舞台灯控制、LED多级调光灯控制器、温控器、电机控制器、交通信号灯、景观灯产品等。空气净化器作品展示:原理图展示:电源部分无刷电机接口...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: ESP8266 空气净化器 空气检测 粉尘检测 激光传感器 发帖人:乐芯工业设计工作室 发帖时间:2017-09-14 10:02:00
返回